This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:逐周期电流限制

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LMV331, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891643/tps40210-cycle-by-cycle-current-limit

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LMV331LM5155

尊敬的所有人:

我想设计一个适用于2节锂聚合物电池的升压转换器、升压至24V。 我的设计目标是在输入电压为7.7V、输出电压为24V 的情况下提供3安培负载电流输出。

我下载了 SPICE 模型、现在一切运行顺利、环路补偿、过流保护、负载跳转响应看起来阻尼良好。

但是-我发现 TPS40210不像我最初预期的那样进行任何逐周期电流限制。 相反、一旦触发 OC 跳闸点、它就会开始使 SS 电容器放电-这意味着转换器会在一段时间内完全禁用、直到它执行重新启动。

相反、我想让它像实验室电源一样工作。 升压转换器应限制电流(只是为了不将电感器驱动到饱和状态)、但应尝试将电压提升到尽可能高的水平。 TPS40210中最初并未打算这样做。

但是、我现在找到了一个解决方法、希望您能从中进行回顾。 至少在仿真中它是有效的。

我的想法-使用小型比较器(lmv331)并对照基准检查电流感应电压。 将基准设置为略低于 TPS40210的 OCP 阈值。

lmv331的集电极开路连接到 TPS40210的比较器引脚。

如果 lmv331检测到过流、COMP 引脚被拉低、因此会停止当前 PWM 周期-> TPS40210过流保护不会触发、因此 LMV331会限制逐周期电流。

但是、我对该变通办法有一些顾虑:

LMV331的额定电压高达最大值 所有引脚上为5.5V。 TPS40210的 COMP 引脚最高可达7/8伏。 我会使用3.3V 齐纳二极管从外部钳制该 COMP 引脚。 如果达到最大值、则预计会出现一些内部问题 COMP 引脚上的振幅仅为3.3V? 它可以在仿真中工作。 我还可以使用5V 齐纳钳位。

如果我通过 LMV331的集电极开路将 COMP 引脚从外部直接拉至 GND、是否需要担心器件损坏?

请参阅附件中的一些屏幕截图(很抱歉使用您竞争对手的软件-但至少我使用了您的 SPICE 模型:-))

-原理图

- V_OUT、I_Shunt、V_COMP 的波形。

在100us 时、3欧姆负载将导通输出。 作为启动条件、我预充电了输出电容器。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    感谢您使用 TPS40210。 )

    从我的快速回顾来看、将 COMP 拉低似乎没有问题、因为在使用 TPS40210和外部光耦合器设计反激式转换器电路时、COMP 可以下拉。 但是、我不太确定您能否将其完全拉至接地端。 为安全起见、我不会将 COMP 拉至接地端。

    但是、如果您正在寻找具有逐周期电流限制功能的芯片、我建议使用 LM5155、它实现了逐周期电流保护。  

    为了加快您的设计、我已将有关使用 LM5155设计升压转换器的应用手册链接在一起。  http://www.ti.com/lit/an/snva824/snva824.pdf

    您还可以根据需要找到 SPICE 模型来仿真性能。

    如果您有任何问题、请告诉我、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    非常感谢。

    嗯-我不知道 LM5155。 但我将在这里进行详细介绍。 在我看来、这是更干净的选择。