This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:最短导通时间和 EN 控制讨论

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895164/ucc28251-minimum-on-time-and-en-control-discussion

器件型号:UCC28251

大家好、

我的客户对该器件有两个问题、

我们是否有一些解决方案可以使用外部电路来限制 UCC28251的最短导通时间? 他们希望将最小导通时间限制为500ns。  

2.当客户在 OCP 事件中希望关闭此 IC 时、他们会下拉 EN 和 SS 引脚、SS 引脚将 BC817连接到 GND。 但它们仍然可以检测 PWM 信号。 您认为根本原因是什么吗?

黄色:SS 粉色:PWM 输出

谢谢。

BR、

CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles, 明天我会回复您。  ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    您对此问题是否有任何更新?

    谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    很抱歉、我没有这样的电路可以将最小导通时间限制在500ns 以下。

     当 SS 引脚被拉至接地时、PWM 为什么仍然具有输出非常奇怪。  您能测试一下、在正常运行期间、当从外部将 SS 引脚拉至接地时、控制器是否会发出强烈的声。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    该波形在正常运行期间进行测试。 我看到下面的另一个线程可能具有相同的问题。 请帮您解释更多信息吗? 谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    请在此处分享您的一些评论吗? 这是我的客户的紧急情况。 谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我看不到对此问题的任何反应。 如果您能在4月20日之前分享您的意见、我们不胜感激。 谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    很抱歉耽误您的时间、因为我刚刚收到了 EVM。

    请参阅随附 的示波器图。我在 EVM 上通过将 SS 直接短接至接地进行了测试、它显示了将 SS 拉至接地可以禁用器件并立即终止 PWM。  您能不能建议客户直接短接 SS 接地并在 teng-feng@ti.com 上与我分享原理图

    此外、还可以通过控制 EN 引脚来禁用该器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您在此处的回复。 客户无法向我们分享原理图、因为这是他们的机密信息。 他们仍然对该器件有两个问题、

    1. 下拉此处共享波形中的 SS 信号时、是否将 EN 引脚拉至 GND?

    2. 为什么输出不在 SS 级的最大占空比中? 电压的斜升高于此处的斜升。

    CH1 COMP;CH2斜坡;CH3 输出;

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    1./在测试中、我仅将 SS 引脚拉至接地。 客户是否可以尝试将 SS 引脚直接接地短路? 它们只能共享一部分原理图。  

    2./我们可以从方框图中发现在斜坡/CS 引脚处有一个内部电压偏移。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您在此处的回复。

    请参阅客户提供的 SS 控制电路。 客户再次重做测试,发现在下拉 SS 引脚时,58ms 后输出将为零。 您对此波形有什么解释吗?

    2.内部电压偏移值是多少? 我在我们的数据表中找不到它。

    谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    1./分流器降压电路看起来不错。  

     它是次级侧控制还是初级侧控制?  是电压模式控制还是峰值电流模式控制?  我 想查看与 COMP、FB/EA-、REF/EA+、SS 和 RAMP/CS 引脚相关的电路。   如果 此处不可用、最好在我的电子邮件 teng-feng@ti.com 上共享与整个电路相关的 UCC28251。

    您能否在此图中提供输出电压和 COMP 引脚的波形?

    2./ 它为420mV、 当 COMP 引脚电压高于420mV 内部偏移时、初级输出开始切换。  

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您在此处的回复。 客户使用了次级侧控制和电压控制。 请查看最新的波形、

    当 SS 短接至 GND 时、PWM 信号在 COMP 电压等于零后终止。 但仍有2ms 的延时时间。 它与这里的次级侧控制是否相关?  当您将 SS 短接至 GND 时、您使用了哪种控制模式? 谢谢。

    黄色= SS、蓝色= COMP、紫色= PWM

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    由于没有功率级、  由于误差放大器存在虚拟短路、FB/EA-引脚电压等于 REF/EA+引脚电压。  

    误差放大器的补偿元件是 一个集成电路、将 SS 引脚拉至接地时、误差放大器的输出缓慢增加至零。

    此致、

    Teng