Other Parts Discussed in Thread: TPS2113, TPS2121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 主题中讨论的其他器件:TPS2113、
您好、先生、
我的客户正在其上一代平台上使用 TPS2113、并询问我们是否为他们提供了更新的解决方案。
我向他们推荐 TPS2121、但根据规格、TPS2121具有比 TPS2113更高的工作电流、300uA 与55uA。
请允许我就以下方面向您提供帮助:
为什么 TPS212具有更高的工作电流? 是因为它支持更高的输入电压?
2.如果客户担心工作电流(系统睡眠模式)、您建议我们推广其他哪种解决方案?
非常感谢、
Patrick