This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:启动行为

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873499/tps92513-start-up-behavior

器件型号:TPS92513

您好专家、

我的客户对 TPS92513启动行为有疑问。

您能否告诉我以下行为的原因、即在启动时输出电流泄漏了一点?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是在初始接通还是在下电上电期间?  COMP 是否在上电期间部分充电?  您能在这段时间内查看开关节点吗?  在此期间、PDIM 在做什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin-san、

    感谢您的支持

    >这是在初始开机还是关机后再开机?

    初始导通

    > COMP 是否在上一次上电期间部分充电?

    请参考以下波形。

    > 您能在这段时间内查看开关节点吗?

    请参考以下波形。

    >在此期间,PSIM 执行什么操作?

    打开

    -

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在启动期间、TPS92513以最小脉冲宽度运行、以便为 LED 旁路电容器充电:

    数据表中的"8.4.1 启动
    为了降低浪涌电流并在所有启动条件下使稳压器保持控制、TPS92513采用了
    一种启动模式、其行为与正常运行期间(调节模式)不同。 UVLO 条件
    在允许 TPS92513切换之前必须满足。 当 UVLO 引脚保持低电平时、器件会进入
    低功耗关断模式、并停用一些内部电路以节省功耗。 返回时的输出电压
    高电平 μs 启用这些电路、这会导致开关开始前的延迟约为50 μ s (典型值)。
    启动期间、TPS92513以最小脉宽模式运行、这是一种开环控制。 在上
    每个开关周期的开始内部振荡器启动一个设定的脉冲。 高侧 MOSFET 通过 A 导通
    140ns (典型值)的最小脉冲宽度、与 COMP 电压无关。 器件不会跳过脉冲。
    在最小脉冲宽度模式下运行时、LED 旁路电容器正在充电、从而导致浪涌
    电流。 此外、随着误差放大器输出电流对补偿进行充电、COMP 电压开始上升
    电容器。 当 COMP 电压达到约0.7V 时、可确保误差放大器输出
    并具有足够的增益来调节环路。 然后、TPS92513从最小脉冲转换
    调节模式。 在调节模式期间、误差放大器现在处于的闭环控制中
    系统。 误差放大器的增益会快速增加占空比、从而导致输出电压达到
    增大。 一旦输出电压接近 LED 灯串的正向电压、LED 电流便会快速变化
    开始增加、直至达到调节。
    从满足 VIN 和 EN UVLO 条件到出现误差、都有一段轻微的延迟
    放大器可控制反馈环路。 此延迟是 COMP 充电所需时间的结果
    补偿电容器达到0.7V。该延迟可近似计算为公式10所示。"

    此致、