This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:由微控制器控制输出电压

Guru**** 1780110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891382/tps61178-output-voltage-controlled-by-microcontroller

器件型号:TPS61178

您好!

您能告诉我 TPS61178x 能否让其输出电压由微控制器控制吗?

如果可以、正确的设置是什么?

谢谢你

Hen L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han:

    我是否可以知道我们可以从微控制器中使用什么资源? 例如 DAC、PWM 或 GPIO。

    您期望的输出电压范围是多少? 2级还是动态扫描?

    以下是有关"动态可调输出" http://www.ti.com/lit/an/slva251/slva251.pdf 的应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想实现可调节的动态输出。

    我有用于此原因的 DAC、电压为0 - 3.3V  

    我将尝试使用您推荐的文档

    谢谢你

    女人  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen:

    应用手册适用于这种情况、听起来不错。  

    如果您有其他问题、请告诉我。