主题中讨论的其他器件:TPS2373、 TPS2372、
- 1. PoE 启动前有一个称为“浪涌”的阶段。 根据 IEEE802.3bt 规范和 TPS2372/2373规范、每类浪涌电流都将受到限制、例如对于7类和8类、800mA 至900mA。 我测量了 TPS2373-4EVM-758的 V-I 曲线、并测量了大约330mA 的浪涌电流、符合下面 TPS2373规格的说明。 我想知道为什么 TPS2373规范描述了335mA 浪涌电流与所有 PSE 类型兼容、根据802.3bt 标准、它的电流范围应该在800mA~900mA、不是吗?
有效的检测特征是得到25千欧姆的 Rdetect 电阻,我猜这是根据欧姆定律通过测量的 V-I 曲线计算得出的。 若要获得 Rdetect、应使用几个测量的 V-I 曲线点、有效检测特征由 Rdetect 在 R 斜率范围内定义、如下图所示。 我不知道我是否对检测方法有误解,请告知。
这里是在 TPS2373-4EVM-758上测得的 V-I 波形。 蓝色一个是替代 A 的电压、黄色一个是替代 B 的电压、绿色一个是 I 端口的电流。 您可以看到、这是使用 CC_DET_SEQ 常数为8类 PD 供电的整个过程、其中包含检测/连接检查/分类/浪涌/启动。
继续第二个问题、Rdetect 给出了检测特征、即 Vdetect/Idetect。通过这张照片、很难判断 PSE 如何确定其连接到有效 PD、因为检测电流真的很小、因此从理论上讲、Idetect 的范围大约为102uA 至426uA、 对于我们的电流示波器、最小的电流标度为10mA、因此它几乎不能使用该示波器通过这种方法获得正确的 Idetect、Idetect 就像噪声一样。 我想知道是否有另一种方法可以确定检测是否正确进行。
非常感谢!!