This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373变压器规格

Guru**** 2541240 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050023, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870759/tps2373-tps2373-transformer-spec

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:TIDA-050023TPS2372

大家好,

我们根据 TIDA-050023设置60W bt PoE 设计、我需要 Wurth 变压器的数据表  750317065.我们在互联网上找不到任何信息。

你可以亲自给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    请回复我的连接请求、以便我们可以在私人信使上继续此对话。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您是否还会将 Wurth 变压器 750317065的数据表发送给我? 我想检查 TPS2372设计的规格。

    谢谢、

    海洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ocean、

    对于新问题、请创建新主题帖。 谢谢你。

    请接受我的连接请求、我们可以通过私人信使对此进行更多讨论。 谢谢你。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师