This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:自举电容器充电时间

Guru**** 2635585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890009/tps54335a-bootstrap-capacitor-charging-time

器件型号:TPS54335A

大家好、

我的客户一直在使用 TPS54335A、并提供了以下问题。

  1. 数据表显示、在第6.7节中 Vboot-ph>3V 的条件下、最短关断时间为0%。
    这是否意味着只要 Vboot-ph 保持在3V 以上、器件就可以在100%占空比下工作?
  2. 数据表中的说明:"当 BOOT 和 PH 引脚之间的电压降至 BOOT-PH UVLO 阈值2.1V (典型值)以下时、高侧 MOSFET 会关断、低侧 MOSFET 会导通、从而允许 BOOT 电容再充电"(第7.3.9节)。
    当 Vboot-ph 降至 BOOT-PH UVLO 阈值以下时、再充电需要多长时间?
  3. 参考公式(2)、当客户设置的 Vstart 低于目标输出电压时、器件是否正常工作?
    例如、Vstart=7.5V、目标 Vout=9V
  4. 在目标输出电压高于输入电压的情况下、器件是否在100%占空比下正常工作?
    (自举电容器的再充电时间除外。)

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不建议对该器件使用100%占空比、您可以考虑 使用 TPS6213x。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复。

    如果不建议在100%占空比下使用该器件、为什么典型最短关断时间显示为0%?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以前、此器件可以支持100%占空比、但现在我们不建议再使用它。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请注意、不建议使用100%占空比。

    如果是、该器件的最短关断时间是多少?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它大约为50ns。

    肖恩