This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8553:LP8553:低输入电压应用问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900212/lp8553-lp8553-issues-with-low-input-voltage-application

器件型号:LP8553

我的电路连接方式与数据表第2页上的低输入电压典型应用相同、因为我在 Vbatt、Vin、Vldo 上使用5V 输入。 我在 PWM 输入引脚上有一个160Hz PWM 输入。  但是、我在寄存器02h 中看到 UVLO 故障、因为位 0设置为1。 我没有更改任何默认设置。  输出电压显示为10.1V、电流约为140mA (如电源所示)、但没有通过 LED 灯串的输出 PWM。  为了使低输入电压应用正常工作、我是否必须在 EEPROM 或其他寄存器中设置任何设置?  有什么关于 LED 为什么不打开的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

       对于 VLDO、您需要将电容器接地、但您已连接到"Vin"该 LDO 为内部输出、请修改原理图并重试。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中的数据表显示了如何将 VLDO 连接到 Vin、正如我在原理图中所示。 由于我的原理图中的 VBATT 为5V、我将 VLDO 和 VIN 一起连接到了 VBATT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      是的、这是可以的、但是您可以尝试使用更高的输入电压源并检查故障寄存器、因为您现在有 UVLO 故障、并且当您尝试使用更高的电源电压时、请不要将"VLDO"引脚连接到 Vin。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么、基本上您要求我以此处所示的相同方式连接芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我是否需要将5V 电源连接到 VLDO (使用电容接地)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

      是的、请尝试使用更高的输入电压、由于电源电压将超过5V、因此不要将"VLDO"连接到"VIN"、只需在"VLDO"和接地之间连接一个电容。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么数据表在 VLDO 引脚上显示5V 电压?  这是否表示 VLDO 引脚输出5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您答对了、这是一个为内部电源输出5V 电压的内部 LDO。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我仍在进行电路板调制以尝试分离 VLDO 和 VIN 的过程中。  但是、这仍然无法解决我的问题、因为我只有5V 电压来为该驱动器供电。  我的原理图可能会出现问题、还有其他原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

       由于问题是 UVLO、因此您需要增大电源电压或减少 LED 计数或降低输出电流。  

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不认为问题是 UVLO。  我认为 UVLO 故障的原因是工作台电源非常缓慢。  我使用了另一个电源、现在我没有看到任何 UVLO 故障。  此外、当我清除故障时、它不会返回、它显示升压转换器仍处于开启状态。 但是、现在在故障寄存器中、我将偶尔看到位6、5、4、3已设置、但位0未设置。   但 LED 仍不会亮起、即使我看到开关仍在1.25Mhz 下工作、FB 引脚处于10.1V (我可以手动将其更改为更高的电压)、OUT1、2、3、4处于大约6V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

      请尝试将:FAULT"引脚悬空。 您是不是说升压转换器现在正在切换? 但 LED 不会亮起。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我能够解决我的问题。 问题是 PCB LED 占用空间不正确、因此每个 LED 最终都出现反向偏置。  因此、一旦我能够旋转 LED、它们就会打开。  感谢您与我一起解决此问题。  我真的很感激!