This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ7791500

Guru**** 2552160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873684/bq77915-bq7791500

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ76920

您好!

我使用750K 的 ROCd 来实现1450ms 的 OCD 延迟、我想将其增加到3000ms 是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    遗憾的是、1420ms 是该器件的 OCD 延迟的最大值。 配置更长延迟时间的一种方法是将 BQ76920等电池监控器件与 MCU 结合使用。 监视器会向 MCU 报告电流测量值、MCU 可配置不同的阈值和时间。

    此致、

    Matt