This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:芯片运输模式问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889743/bq24296m-chip-ship-mode-problem

器件型号:BQ24296M

你(们)好  

我看到了使 REG07[5]=1、然后进入运输模式的描述。 我的问题是、在使 REG07[5]=1后多久、运输模式将会前进、芯片在运输模式下如何工作? 
或者芯片使用什么电源? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 REG07[5]设置为1后、BATFET 立即关闭。 有关详细信息、请参阅8.3.1.2.2运输模式。

    假设没有 VBUS、在运输模式下、电池支持充电器。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但禁用看门狗计时器需要160秒(REG05[5:4]= 00)。 那么、进入运输模式 需要160秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 看门狗计时器与进入运输模式计时无关。 可以通过设置 REG05[5:4]= 00来禁用看门狗计时器。

    请参阅 图11。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的 QON 时序。

    谢谢、

    宁。