This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:TPS61236P 输出电压问题。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900483/tps61236p-tps61236p-output-voltage-issue

器件型号:TPS61236P
主题中讨论的其他器件: TPS61022

尊敬的 TI 团队:

如果 TPS61236P 的输入电压和输出电压之间的差值设计为低于0.5V、您能知道它对 IC 造成了何种损坏吗?

输入电压:4.2V
输出电压:4.5V 1A

在上述设计中、SW 引脚和 VOUT 引脚的短路故障约为5%。
(SW 到 VOUT 引脚的仅芯片阻抗:大约22 Ω)

我想检查缺陷的原因是否是 Vin 和 Vout 之间的电压差所致。

此致、

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngsu:

    根据数据表第7.3部分。 最大输入电压应比输出电压低0.6V。

    您可以选择另一个支持 Vout-Vin<0.5V 的升压器件。 例如、TPS61022是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我们确认设计不令人满意。
    我想知道、如果输入电压和输出电压之间的电压差小于0.6V、会发生什么情况。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngsu:

    在 CV 操作期间、最大 VIN 应比 VOUT 低0.6V、以使输出电压保持良好调节。 当 VIN 接近但仍低于 VOUT 时、TPS6123x 可能过早进入直通操作、当 VIN 低于带迟滞的阈值时、TPS6123x 可能存在。 在直通操作中、升压转换器停止开关并保持整流开关打开、因此输入电压可以通过外部电感器和内部整流开关传递到输出。 输出电流能力变得更低、并受到整流开关的预充电电流限制 ILIM_PRE 的限制。 由于过早的直通操作和现有的迟滞、VOUT 的欠压可能会超过0.4V。 如果欠压不可接受,则最大输入电压应限制为低于输出电压0.6V,从而提供足够的裕度以避免直通操作。

    要找出 SW 引脚和 Vout 引脚短路缺陷的根本原因、请分享原理图和布局。 如果您有关键波形、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    共享布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngsu:

    布局不好。  

    1) 1)不建议放置输出电容器。 TI 建议将输出电容器放置在靠近 IC 的位置。 这些电容器直接连接到 Vout 引脚和 GND 引脚、从而使 PCB 寄生电感最小。 在下面的位置、大寄生电感将在 SW 节点上引起高尖峰、甚至会导致阻尼。

    2) 2) FB GND 应为 AGND。

    您为什么说 TPS61022不满足要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您的确认。

    MP 启动、无法更改。

    我正在考虑一种提高输出电压的方法。

    此致、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngsu:

    我建议您优化布局、否则解决故障问题并不容易。