This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:关于 BQ24295 D+/d 检测、

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891549/bq24295-about-bq24295-d-d-detection

器件型号:BQ24295

关于 D+/d 检测、
与 USB 电池充电器规范(BC1.2)兼容的 USB 主机或充电端口 D+/D-检测
1. 插入 USB 后启动 D+/d 检测需要多长时间
2. 每个 D+/d-detection 的持续时间有多长?您进行了哪些互动?
3. 在第一次 D+/d 检测之后,是否可以反复执行 D+/d 检测?  间隔时间是多久?频率是多少?
4. 如果 BQ24295与蓝牙的 D+/- d-chip 连接、BQ24295的 D+/d 检测是否会受到影响?
5、当插入计算机 USB 时、如何设置以确保输出充电电流为500mAh、而不是200mah 或更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、根据输入适配器类型、输入检测可能需要330ms 至1秒。

    请参阅 8.3.1.4.4 D+/D–检测设置 d/s 的输入电流限值

    3. 在输入源已插入的情况下完成 D+/D-检测后、除非 DPDM_EN (REG07[7])位设置为强制检测、否则输入电流限制不会更改。

    4.不确定所指的是什么。 强烈建议您在着手自己的设计之前先评估 BQ24295 EVM、从而熟悉 BQ24295充电器的操作。

    5.使用 ILIM 引脚。  ILIM 引脚与地之间连接了一个电阻器、以将最大限制设置为 IINMAX =(1V/RILIM)×Kilim。 实际输入电流限值是 ILIM 和 I 2C REG00[2:0]设置的下限值。 ILIM 引脚上编程的最小输入电流为500mA。

    谢谢、

    宁。