This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200-Q1:TPS560200-Q1能否处理大浪涌电流/电压?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891571/tps560200-q1-could-tps560200-q1-handle-large-inrush-current-voltage

器件型号:TPS560200-Q1

大家好、

客户正在为其汽车应用搜索 DCDC 解决方案。

规格为 Vin=12V、OUTP=3.3V/100mA。

存在相当大的噪声、可能会产生浪涌电流/电压并在汽车通电时损坏电路板。

TPS560200-Q1是否具有可避免电路板损坏的任何功能? 还是客户必须采用隔离式直流/直流解决方案?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jamie  

    恐怕 TPS560200-Q1 没有浪涌电流/电压的任何功能。  

     当浪涌电流/电压超过其最大绝对额定电压时、IC 将会损坏。  

    因此、我认为 隔离式直流/直流解决方案是安全的。