This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:GPIO3/ AM335x WARMRSTn 实现

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891595/tps65218-gpio3-am335x-warmrstn-implementation

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件: AM3352

大家好、团队、

我们的客户正在使用 AM3352/TPS65218D0开发他们的系统,我收到了有关 TPS65218D0用户指南( http://www.ti.com/lit/ug/slvuaa9b/slvuaa9b.pdf)上“11 Warm Reset”的询问。

客户计划使用 DCDC1/DCDC2作为默认设置(均为1.1V)。 在这种情况下,如果客户不需要控制 AM335x 的 WARMRSTn,您是否可以考虑客户是否能够将 GPIO3实施为上拉-高电平?

我不确定 AM335x 是否应在加电/断电序列上控制 WARMRSTn。 请问您的专家对此有何建议/意见? 我的意思是、我想澄清客户是否需要实施此连接。

非常感谢您的快速回复

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 DCDC1/DCDC2电压始终为1.1V、并且您将不使用 DVS 功能(处理器在处理器 CPU 频率或 OPP 发生变化时使用 I2C 更改 PMIC 电压)、则(GPIO3 PMIC 输入信号)不需要连接 到 WARMRSTn (处理器输出信号)。

    请使用10k 或100k 电阻器将 GPIO3上拉至 IO 电压(DCDC4=3.3V、LDO1=1.8V)、甚至主输入电源(5V)。

    不要将 GPIO3悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的澄清。 我将与我的客户分享您的建议。

    此致、Miyazaki