This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:看门狗超时复位和高阻态模式

Guru**** 2797715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874039/bq25619-watchdog-time-expired-reset-and-hiz-mode

器件型号:BQ25619

大家好、

我在数据表中看到、当看门狗时间过期时、所有电阻器都处于默认设置。 REG00"输入电流限制"寄存器是否遵循此规定? 我发现在看门狗计时器过期后、输入4-0位仍然与之前保持相同。 所有其他寄存器都会恢复默认值。 您能帮您检查一下吗?

另一个问题是关于 HIZ 模式、充电器在 HIZ 模式下会怎么做? 充电器需要进入 HIZ 模式的应用是什么?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于看门狗问题、回答正确。 输入电流限制设置不受看门狗过期影响。

    对于 HIZ 模式问题、一些客户对其充电系统或便携式设备具有低输入 IQ 要求。 有一个 USB 挂起案例要求输入源具有低电流消耗、还有一个移动电源应用案例要求输入源由电池供电。 在 HIZ 模式下、转换器被禁用至低功耗状态。

    此致、

    Joel H