This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:关于 OUTA 和 OUTB

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873900/ucc21520-about-outa-and-outb

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC21540

您好!

客户正在寻找能够同时打开 OUTA 和 OUTB 的器件。
UCC21520能否同时输出 OUTA 和 OUTB?

我认为这是不可能的、因为死区时间和可用的保护。
不过、我想获得一些建议以防万一。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    是的、这是允许的。  您可以通过将 DT 连接到 VCCI 来启用此功能、VCCI 允许输出重叠。

    我建议您也向客户推广 UCC21540。 它是我们更新的隔离式半桥驱动器之一 、针对数字控制器和 Si MOSFET 应用进行了优化。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。

    如果您有其他问题、请告知我们。