This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:SW 节点抖动超出预期

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873790/tps53513-sw-node-jitter-over-expected

器件型号:TPS53513

您好、先生、

设计中的 TPS53513如下所示:

VIN=12V VOUT=0.95V FSW=500kHz L=1uH ILOAD=6.4A

抖动为28%、超过20%、您能就此提出一些建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、首先检查布局。 FB 线呢? 它是否远离开关节点/BST 节点并参考接地平面? 使用了什么输出电容器?

    此外、您还可以检查瞬态和纹波性能、通常情况下、如果两者都正常、则有一点大的抖动是没问题的。 当然、您也可以尝试改进 FSW 并添加更多输出电容器来尝试。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾夕法尼亚州、

    通常、抖动定义为输入和负载条件固定时、周期间的导通时间变化。  这显示为开关节点波形下降沿的 Varian。  TPS53513使用 DCAP3控制。  对于 DCAP3、没有内部振荡器、因此导通时间和关断时间可能会有变化、显示为 SW 节点波形的上升沿和下降沿的变化。  因此、DCAP3本身比固定频率转换器具有更多的感知抖动。  在您的情况下、您的遥感和布局可能也存在一些问题。  为了获得最佳结果、FB 回路应在靠近 IC AGND 的位置端接、而不是在负载上远程端接。  您可以尝试修改电路板以查看其是否有所改进。