This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63805:推荐使用降压/升压转换器

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873783/tps63805-recommend-a-buck-boost-converter

器件型号:TPS63805
主题中讨论的其他器件:TPS63806

您好!

您能否帮助推荐满足以下要求的降压/升压转换器? 谢谢、

输出电流:3-4A

2.负载瞬态:2A/us (最重要的规格)

输入电压:3-5V

输出电压:3-4V

此致、

Zhihong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    感谢您关注我们的器件!

    请看 一下 TPS63806、这款器件针对瞬态进行了优化。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    谢谢! TPS63806是否是能够满足2A/us 负载瞬态要求的唯一选择? 降压/升压转换器很难实现2A/us 吗?

    此致、

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    TPS63810 是另一种选择、但具有 I2C 接口。

    瞬态的最大部分将由输出电容覆盖、因为大多数稳压器的速度与瞬态一样快、不需要。 但是、瞬态会导致转换器的 VOUT 出现过冲/下冲。

    请看一下这些

    我想问、您的应用和负载分布是什么?

    此致、

    莫里茨