This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38050:UCC38050

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38050, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873456/ucc38050-ucc38050

器件型号:UCC38050
主题中讨论的其他器件: UCC28050

我在 UCC38050上工作。 一切正常、但我无法确定400V PFC 所需的线圈、也就是说、我希望实现85-90%的效率。 请任何人帮助我提供 TI 发布的电路中使用的线圈的正确规格。 我使用的电路与 UCC38050数据表中给出的电路相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

     

    感谢您关注 UCC28050 PFC 控制器。

     

    本 TI 应用手册对 UCC28050应用电路进行了进一步说明和讨论

    其中、升压电感器被 Cooper Electronic Technologies 标识为 CTX16-15954。   我在网络搜索中找到了以下电感器数据表: https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Coiltronics%20PDFs/CTX16-15954.pdf

    未提供结构详细信息、但提供的信息多于 UCC28050数据表或其应用手册中提供的信息。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但这没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    您在寻找什么类型的帮助?

    Ulrich