This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:LMZM33606在散热器下的符合限制

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890186/lmzm33606-complression-limits-for-lmzm33606-under-an-heat-sink

器件型号:LMZM33606

尊敬的所有人:

我需要在 LMZM33606顶部使用散热焊盘 、以便将其连接到散热器并尽可能多地散热。  

您能告诉我、一旦安装在 PCB 上、该器件的压缩电阻是多少?

因为我不能使用热膏、而散热焊盘需要在10到40 PSI 之间安装压力才能达到良好的性能。 这意味着我将以12 N 至45 N 的总力压缩电源模块。我不知道此类器件的常见机械电阻。

谢谢、此致、

Efraim Brandolini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Efraim、您好!

    我已联系产品可靠性工程师、以获取他们对此主题的了解/专业知识。 我希望在本周结束前或最早收到信息时向您提供更新。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jimmi 的快速回复、

    Efraim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    工程师有什么新闻?

    谢谢、  

    Efraim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Efraim、您好!

    我没有听到工程师的反馈。 我将再次对他执行 Ping 操作、并尝试在今天通过 EOB 获得答案。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Efraim、您好!

    据我所知、对于任何电源模块和/或转换器、都没有对此进行具体描述。

    除非我从产品工程师处获得信息、否则我会假设没有用于量化压缩限制的参数。  

    此致、

    Jimmy