This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:最大程度地减小输出电流设定点中的热效应。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM5060, INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871363/lm5060-q1-minimizing-the-thermal-effects-in-the-output-current-set-point

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060INA301

您好!

我正在分析 LM5060-Q1在卡车应用中的潜在用途。

当24V 电源转换器输出持续达到20A 时、应将其与负载断开。

客户的规格允许在最大100ms 内出现高达22A 的过流、但将20A 设置点归类为重要特性(SC)。

不幸的是、LM5060-Q1 PSpice 模型确实考虑了热效应。

考虑到环境温度会影响 MOSFET RDS 和 LM5060-Q1内部参数(ISENSE、IOUT-EN 等)、

可以使用电阻器和热敏电阻关联在20A 设置点中最大限度地减少这些变化汇总的影响

对于 RSENSE 和 ROUT、40ºC 85ºC 温度范围(-m Ω 至+m Ω)并确定电流设定点的容差?    

请举例说明电路和计算方法。

提前感谢您的支持。             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NB:

    欢迎使用 E2E。

    您能否告诉我过流精度如何帮助您的系统以及您是否具有任何目标精度值?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢您的快速响应。

    我们可以从当前设定点的初始精度+-5%开始、然后查看是否可以降低该精度。

    此致、     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NB:

    您能告诉我为什么精度很重要,它对您的系统有何帮助吗?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NB:

    是否有更新?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉重放延迟、但我在过去的几天里非常忙。

    客户对 SC -重要特性的请求意味着必须在生产线上控制、并在产品生命周期中保证。

     使用适用于我的应用的 LM5060热插拔设计工具并定义20A 中的过流阈值、电子表格为我提供了36.6A 和64.5A 的标称和最大值

    这对于我的应用是不可行的、因此我需要将这些容差降低到5%。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NB:

    我建议将外部分流电阻器与 INA 器件(与 INA301类似)一起使用、以精确检测过流事件。 大多数热插拔器件提供+/-10%范围内的精度。 对于 LM5060-Q1、应将其视为高侧过压保护器件。 LM5060-Q1无法满足5%的精度。

    因此、将 LM5060-Q1与 外部电流分流电阻器+ INA 器件串联使用

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢您的建议。

    我将仿真电路并评估解决方案。

    感谢您的支持。