This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:使用 CFC 和 DFC 控制电源的外部 FET 开关

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A, BQ4050, BQ78Z100, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898272/bq2060a-control-external-fet-switches-for-power-using-cfc-and-dfc

器件型号:BQ2060A
主题中讨论的其他器件: BQ4050BQ78Z100BQ28Z610-R1

你(们)好

我计划在我的设计中使用 BQ2060A 集成电路。 但是、我看不到任何展示如何控制功率 MOSFET 的外部 FET 开关以保护 IC 的参考设计。 是否有关于开关功率 MOSFET 或任何参考设计的信息?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BQ2060A 是一款旧器件。 我建议您改用较新的器件(例如 bq4050)、该器件具有更好的 EVM、软件和固件支持。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法更改使用 BQ2060A 的系统。 我的设计基于 BQ2060A、因此我需要使用另一个 IC 来控制功率 MOSFET 和电池平衡等 如果我同时使用 BQ2060A 和 BQ78Z100 (作为控制器和保护器)、是否会有问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个都是测量仪表。 我不认为同时使用两个测量仪表是一个好主意。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前说过的、我无法更改 BQ2060A。 您将提供什么来保护2节串联锂离子电池并提供电池平衡支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用 bq28z610-R1。 它应该能够满足您的需求。 同样、bq28z610-R1是一个测量仪表。  如果您无法移除 bq2060a、我认为您只需使用 bq28z610-R1进行监测。

    Andy