This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:高功耗

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23881, TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891796/tps2388-high-power-consumption

器件型号:TPS2388

你(们)好

我注意  到 TPS2388、TPS23880和 TPS23881在 VPWR 上的电流消耗都非常高。 数据表通常显示为10mA、这可提供500mW!

这是为什么? 我可以对它做些什么吗?

低压轨 VDD 上的电流消耗类似、这看起来更正常。

// Daniel,停车辅助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    TPS2388x 器件采用这种设计方式。 Vpwr 和 VDD 为内部模拟和数字电路供电。 无法更改电流消耗。 谢谢。

    此致、

    一分钱