This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:此部件是否可与3芯电池组配合使用? 为什么/为什么不呢?

Guru**** 2519880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891808/bq25155-would-this-part-work-with-a-3-cell-pack-why-why-not

器件型号:BQ25155

您好、BCP 应用团队、

我知道该器件的额定电压为单节电池充电器、但我想知道如果用于3节电池组会发生什么情况? 它是否超出规格使用、因此我们无法保证数据表中所述的正常行为? 这是我的猜测、但只是想与大家核实一下。 我还想知道这会如何影响器件。

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    是3节串联电池还是并联电池? 并行配置是我经常看到的。 对于串联、电压太高、我们无法在4.2x3 = 12.6V 时处理。  

    对于串联配置、您可以了解我们的降压/升压充电器。 如果您正在寻找2节串联充电器、请告诉我。  

    此致、

    Gautham