This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:TPS74601PDRVR 的电流限制

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891220/tps746-current-limit-of-tps74601pdrvr

器件型号:TPS746

你(们)好

 经确认、用于5.3V 至5.0V 转换的 TPS74601PDRVR 在大约2.4A 的电流下受到过流保护。
规格文档指出、最大值为1.83A、因此该值大约大0.6A。
如果过流保护值根据输入/输出电压而变化、请给出具体的计算公式等
此致
Wanami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wanami 您好!

    这是直流电流限制还是参考了电流限制事件期间的最大电流量? 您能否提供您所指电流的示波器截图。  

    这是看到的最大电流量、因此必须了解电流限制是一个控制环路、一旦输出电流超过电流限制阈值、控制环路将花费有限的时间启动。 在电流限制开始前、电流可能会超过指定的电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

    它 发送 示波器的波形。
    该波形将 电流值转换为电压值、即100mV/1A。
    通过 以电子 方式加载 TPS74601PDRVR 的输出来验证测量环境。
    此致
    Wanami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wanami 您好!

    感谢您提供更多信息。 这是一种非常奇怪的行为、电流限制电路通常会在大约25us 至100us 的时间内启动、您所展示的内容似乎是在电流限制超过几秒钟后才可能进入热关断状态。 这使我担心该器件可能已损坏。  

    在 Vout=5V 版本器件的特性数据下方、您可以看到、输入电压越高、没有明显差异、并且它与数据表中 Vout=3.5V (从而降低 Vin)的图具有良好的相关性。  

    数据表图