This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF02:将 REF02设置为5.12V

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: REF02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900924/ref02-set-ref02-to-5-12v

器件型号:REF02

您好!

我需要修整 REF02以获得5.12V 电压输出。 在数据表中、没有用于计算修整引脚上电阻分压器的公式。

有人可以给我提供公式吗?

此致、

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    修整引脚用于手工修整。 我们没有设置等式、因为这取决于内部电阻器的值、这些电阻器值未针对此函数进行修整、因此它们将因器件而异。