This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:当电池电压低于3V 时不充电

Guru**** 2767085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870541/bq24040-not-charging-when-battery-voltage-is-less-than-3v

器件型号:BQ24040

您好!

我们的客户遇到 BQ24040问题。 他说,当电池电压低于3V 时,设备不会为电池充电,但在>3V 时工作正常。  

我们可以请求您的调试帮助吗?我可以将原理图私下发送给您吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Elisha、这种行为似乎与在 BQ24040上实现的电荷分布有关。 为了保护电池、我们在不同的电池电压下具有不同的充电速率。 当电池电压低于2.5V 时、我们称之为预充电、它限制为快速充电电流的20%。 这可能看起来电池实际上没有充电、尤其是在连接了负载的情况下。 这假设电池电压接近2.5V 阈值、如果不是、我们需要查看原理图。  

    本快速入门指南第6节: http://www.ti.com/lit/an/slua901/slua901.pdf 中介绍了此主题

    尽管与此问题不直接相关、但我们也提供了这些器件的常见问题解答: http://www.ti.com/lit/an/slua949/slua949.pdf

    如果您需要更多帮助、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Elisha、请告诉我这是否解决了您的问题。  

    祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Manuel