This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:TPS548A20 Rdson

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891498/tps548a20-tps548a20-rdson

器件型号:TPS548A20

您好、专家、

客户对 TPS548A20数据表中的 Rdson 最大值感到困惑、因为表中显示的最大值为4.94m Ω、但在7.3.7部分中显示的最大值为5.7m Ω。

您能否帮助确认哪一个是最坏情况 OCP 设置的正确答案? 为什么数据表中包含这两者?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      我建议使用4.94 m Ω 的电气特性值。 让 MET 检查我们的内部数据、并在数据表中更新第7.3.7节(如果是这样)。

    此致、

    Gerold