This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:我们能否在 LP8556中使用不同的 LED 数量/灯串

Guru**** 2388680 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873350/lp8556-can-we-use-difference-led-quantity-string-in-lp8556

器件型号:LP8556

我们能否在 LP8556中使用不同数量的 LED?

示例:

LED1:7个 LED

LED2:8个 LED

LED3-6:禁用

LED VF = 2V

LED 电流= 50mA/灯串

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

       是的、您可以为每个灯串使用不同的 LED 计数、但效率将会很低、因为此自适应升压转换器将根据最大 LED 计数来提高输出电压。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    谢谢、以及以下注意事项、这对于 LP8556来说是可以的吗?

    示例:

    LED1:8个 LED、50mA

    LED2:8个 LED、50mA

    LED3:4个 LED、20mA

    LED4--6:禁用

    LED VF = 2V

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      不能、您无法将每个通道设置为不同的电流。

    RegardsSean