This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824:时基故障率输入参数

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897624/tps3824-fit-rate-input-parameters

器件型号:TPS3824

TPS3824:时基故障率输入参数

大家好、
是否有人可以为我提供根据 IEC 62380进行时基故障率计算所需的输入参数?
例如、IC 内部的晶体管数量、技术结构(MOS? BiCMOS?) lambda3分类(SO?)等...
器件是 TPS3824-33QDBVRQ1专用器件。

提前感谢您!
此致、
Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    让我联系我们的功能安全专家、了解这些信息。 此外、如果您要查找时基故障率报告、可在此处查看该器件的时基故障率报告:  

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我们器件中的晶体管数量是专有的、我们无法提供此信息。 不过,其余资料可在我所链接的报告中查阅。 请告诉我、您是否需要除此之外的任何其他信息。

    谢谢、

    Abhinav。