This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:我可以使用什么器件来替换 BQ51013B

Guru**** 2796565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51010B, BQ51020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901045/bq51013b-what-part-can-i-use-to-replace-the-bq51013b

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ51010BBQ51020

我目前正在使用 BQ51013B、我在输出电压上遇到功率损耗尖峰、这会导致 UVLO 欠压锁定电路启动并关闭电池充电器。

该芯片在100mA 下工作正常、但任何高于此值的电流都会导致电压尖峰关闭电池充电器。   我无法解决此问题、论坛尚未回复我的问题... 我想知道、如果有比 BQ51013B 更好的芯片可用、我可能会获得更好的效果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参见 Post

    e2e.ti.com/.../3331013

    BQ51010B 是一款与 BQ51013B (5V)类似的7V 输出器件。  较高的输出电压可能会阻止负载阶跃触发 UVLO。  这两个器件是 P2P。  可能需要更改 RX 线圈。

    此外、BQ51020可设置为更高的输出电压、但器件更大。