This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2411:TPS2411设计工具

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2411, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871866/tps2411-tps2411-design-tool

器件型号:TPS2411
主题中讨论的其他器件: LM5066I

大家好、

我们在 TPS2411上是否有任何设计工具? 如附件或任何文档可以帮助设计客户系统。 我们的客户要求提供此类文档。

此致、

Oliver

e2e.ti.com/.../7041.LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TPS2411没有发布设计计算器或工具、因为该设计比 LM5066I 或任何热插拔设计都相对简单。

    让我们知道客户是否面临任何特定问题、例如选择 MOSFET、设置反向阈值等

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    数据表中的应用部分涵盖了9.2.4节中的基本设计。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    您是否会随时向您发布客户设计、是否可以向您发送有关此设计的原理图审阅?

    到目前为止、客户正在使用此 MOSFET:12V (Iout max=136A)上的 PSMNR51

    可能需要多少个 MOS?

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    是的、请通过电子邮件分享客户原理图、我们可以从那里继续

    此致、

    Kari。