请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 您好;
我想使用 BatteryStatus()命令来查看我是否可以确定78350何时繁忙,以避免我得到的所有 nacks。 但78350始终返回错误代码 0xA (或1010 、请参阅随附的)。 当然、假设我正在正确读取它
如果是、则不使用位3 (至少在1998版 SMBus 规范中是如此)...该位在78350中是否有任何意义? 如果不是、则始终会说它是"ReservedCommand:错误、如所述
"智能电池检测到尝试读取或
写入此版本保留的函数代码
规格。 智能电池检测到
尝试访问不受支持的可选
制造商功能代码"。
这是已知行为吗? 或者我缺少什么
谢谢