This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:当前 ADC 数据

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899199/bq25150-current-adc-data

器件型号:BQ25150

您好,

阅读 BQ25150数据表、电流 ADC 仅 支持充电电流、不支持放电电流检测?

 数据表显示 BQ2510集成了低 Iq 电量监测计、客户如何读取电池容量信息?

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    BQ25150不支持直接测量放电电流。 但是、通过使用 ADCIN 和 BAT 引脚、可以使用感应电阻器来测量充电和放电电流。 需要使用 ADCIN 的分压器、因为引脚上的最大电压为1.2V。

    可以使用基于电压的监测方案和查找表来估算电池容量。 首先需要使用精确的电量监测计来表征电池。 我们目前正在对此进行调查、并希望将来能发布更多详细信息。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、