This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:有关使用 BQ25970和 BQ25890开发适用于1S 电池的快速充电器的问题

Guru**** 2603655 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01582, BQ25970, BQ25890, BQ25890EVM-664, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873812/bq25970-question-about-developing-a-fast-charger-for-1s-battery-using-the-bq25970-and-the-bq25890

器件型号:BQ25970
主题中讨论的其他器件:TIDA-01582BQ25890BQ25890EVM-664EV2400

大家好、我正在开发一款使用 USB-C 快速充电的产品 我想知道应该使用哪些开发套件来开发使用 BQ25970开关电容充电器和 BQ25890充电器 IC 的电池充电电路。 我找到了两款评估板、一款评估板集成了这两款产品、但尚未上市。 这 就是 TIDA-01582参考设计(PWR881)。 PWR881板似乎非常适合开发两种快速充电器、但如果不先制造它、我不确定如何使用它。

我对您的问题是、如果它不在销售范围内、那么我应该如何开发一个集成了这两种芯片的应用? 我是否会获得为每个单独 IC 开发的两个评估板以及 EV2400并以某种方式连接它们? 我谈到的两个独立评估板是 BQ25970EVM-893和 BQ25890EVM-664。 请告诉我如何立即开始使用 BQ25970和 BQ25890。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的联系、TIDA-01582是不可购买的电路板。 大多数客户使用 BQ25970开发自己的硬件以开始设计 、因为需要各种 MCU/AP 和主充电器。  我建议使用 BQ25970EVM-893和 EV2400开始设计。

    阿伦