This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320EVM-783:UCD90320的 ADC 输入电阻

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901014/ucd90320evm-783-adc-input-resistance-for-the-ucd90320

器件型号:UCD90320EVM-783
主题中讨论的其他器件:UCD90320

您之前建议在以下电路中:"必须将 Vout 标度 MON 设置为等于原理图中的标度比。 对于您的情况、比率为2.49/12.49 = 0.1994。 这是您需要输入的数字。"

 当 UCD90320的 Amon 输入(ADC 输入)的输入电阻被指定为最大仅2.5KOhm 时,情况如何呢?

这种低输入电阻肯定会影响该比率。 此外、未指定输入电阻的标称值。

即使在数据表中建议的电流输入端只有200欧姆电阻器、这也会引入大于7%的误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果不使用分压器、建议使用200欧姆电阻器。

    2.5K 欧姆是直至 ADC 采样节点的等效电阻、不会影响 您的外部分压器电路。

    您的电路 适用于12V 电压。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 因此、2.5K 欧姆似乎并不是真正的输入阻抗、而是 ADC 输入引脚和高阻抗 ADC 采样节点之间的电阻。

    这肯定会简化连接要求。