This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:斜升时序

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS563210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873819/tps563201-ramp-up-timing

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件: TPS563210A

大家好、

  需要您的帮助以查看是否有任何建议 可缩短 TPS563201的斜升时间?  

  该规范旨在让3.3V 输出电压下从0V 到2V 的斜升时间小于0.5ms。 电路如附件所示。

e2e.ti.com/.../TPS563201-circuit.pptx

此致、

艾伯特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    TPS563201具有1ms 的固定软启动时间。 没有 ss 引脚、我们无法调整 ss 时间。 对于  3.3V 至2V 输出电压和3.3V 输出电压之间的0.5ms 要求、典型 的斜升时间为2/3.3*1=0.6ms。  基准测试 值是多少?  也许您可以尝试 仅使用两个22uF 电容器来查看是否有任何差异。 您还可以看到 TPS563210A、它具有一个 ss 引脚。

    谢谢、

    Ryan