This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS61022:如何避免 TPS61022异常工作或 IC 故障?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873821/faq-tps61022-how-to-avoid-tps61022-working-abnormally-or-ic-failure

器件型号:TPS61022

您好!

在某些情况下、根据 TPS61022数据表的建议、可以很好地选择输出电容器 Cout、电感器 L 和反馈电阻器的外部元件。 但是、在重负载电流下输出电压会下降、或者 IC 经常出现故障、发现 SW 对地短路。 如何避免?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    TPS61022是一款高开关电流集成升压转换器。 布局是一个重要的设计步骤。 如果未仔细完成布局、稳压器可能会出现不稳定和噪声问题。 最大限度地减小连接到 SW 引脚的所有布线的长度和面积、并始终在开关稳压器下使用接地平面以最大限度地减少平面间耦合。  

    对于所有升压转换器而言、最关键的电流路径是从开关 FET、经过整流器 FET、然后是输出电容器、然后返回到开关 FET 的接地端。 该高电流路径包含纳秒级上升和下降时间、必须尽可能短。 因此、输出电容不仅必须靠近 VOUT 引脚、而且必须靠近 GND 引脚、以减少 SW 引脚和 VOUT 引脚上的过冲。

    有关更多详细信息、请参阅 TPS61022数据表的第10部分布局。

    如果输出低 ESR 陶瓷电容器未放置在非常靠近 Vout 引脚和 GND 引脚的位置、则可能会发生 IC 故障。 通过优化布局、可以解决该问题。 E2E 上的一个案例证明了这一点: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/861563/3215362?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps61022#3215362