This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:在没有热敏电阻的情况下从裸片上热切断?

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900770/bq2980-thermal-cut-off-from-die-without-thermistor

器件型号:BQ2980

您好!

我正在考虑构建一个电池保护 IC、该 IC 将被焊接到锂聚合物电池组中。

我们正在尝试以最低的成本设计保护 IC、并想知道 在没有热敏电阻的情况下 BQ2980上的热截止如何工作?  我们尝试在35°C 时获得截止热。

 BQ2980数据表中有一条注意事项、即:

'此外、CTR 引脚可配置为连接外部正温度系数(PTC)热敏电阻、以实现 FET OT 保护以及内部裸片温度传感器。'

在没有 PTC 热敏电阻的情况下、切断如何工作?

谢谢、

-Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    遗憾的是、数据表表表中的任何可用器件配置似乎都未启用 PTC 选项(请参阅第3页的器件配置选项)。 内部温度传感器仅具有75°C 或85°C 的截止温度。

    此致、

    Matt