请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62130 大家好、
是否可以添加大于22uF 的输出电容器、例如100uF?
大电容/低纹波是否会使 DCS 控制环路不稳定?
在我客户的电路板中,在下一个功率级(此器件的输出侧)使用大输入电容器。
此致、
Shota Mago
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
是否可以添加大于22uF 的输出电容器、例如100uF?
大电容/低纹波是否会使 DCS 控制环路不稳定?
在我客户的电路板中,在下一个功率级(此器件的输出侧)使用大输入电容器。
此致、
Shota Mago