This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110 I2C 写入操作

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900833/bq34110-bq34110-i2c-writewords

器件型号:BQ34110

尊敬的

在上面的说明,在 RM 手册条目校准流程图中、前两个 I2C 写操作是什么

分别有三个参数值(0x00、0x002D、100)、前两个是地址、最后一个是延迟、地址中写入了什么值?

2.关键是确定 CAL_EN 的值,但在流程图中:我没有观察到任何与地址相关的操作来写入该值,我在哪里写入了该值

两个查询之间的值 CAL_EN 不同。 这必须人工设置。 设置的位置

 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面我的评论。
    分别有三个参数值(0x00、0x002D、100)、前两个是地址、最后一个是延迟、地址中写入了什么值?
    [Andy] 发出 Control()(或 Manufacturer Access Control 或 MAC)命令需要使用2字节子命令。 0x002D 是两字节子命令。  基本上、0x002D 被发送到 Control()(0x00、0x01)。
    关键是确定 CAL_EN 的值、但在流程图中:我没有观察到与地址相关的任何操作来写入该值、我在哪里写入了该值
    [AndM]   MAC 子命令0x0057返回 ManufacturingStatus。   ManufacturingStatus 的位为 CAL_EN。
    Andy