This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009A:此器件是否可用于 Flybuck 设计?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5009, LM5009A, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872295/lm5009a-can-this-part-be-used-in-a-flybuck-design

器件型号:LM5009A
主题中讨论的其他器件:LM5009LM5017

我需要一个不需要电源板的 Flybuck 转换器(原型将手工焊接)。  LM5009似乎非常适合、但它没有同步整流。  LM5009A 是否仍然工作?  是否有其他器件需要考虑能够提供至少70V 的输入电压、100mA、并且不需要电源板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    LM5009不能用于 Flybuck 转换器、因为它是非同步降压转换器。

    请提供以下内容:

    • 输入电压范围
    • Vout=?
    • 负载电流

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    感谢您回答我的主要问题。  很明显,我怀疑这是答案,但我不熟悉 SMPS 设计,需要信任。

    我需要一个双电压+/-输出、该输出可在48至68伏之间的电源电压的"大约"24伏之间变化。  负载电流很小、为50mA 至75mA。  简单地说

    输入电压范围 48至68

    Vout=+24和-24伏(如果可能、用户可在15和24伏之间变化)

    负载电流为50mA 至75mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    建议将 LM5017用于您的应用。

    您可以在 TI 网站上加载"Flybuck 计算器"以帮助您进行设计。

    B R

    Andy