This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:关于反向电流保护操作

Guru**** 2514985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891469/tps7a45-about-reverse-current-protection-operation

器件型号:TPS7A45

您好!

您能告诉我 TPS7A45反向电流运行情况吗?
客户正在考虑安装以下二极管。
背景是在反向电流保护期间防止输出电压上升。
客户是否应该安装该二极管?



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、  

    根据数据表、内置保护可描述为以下内容:

    这些器件具有反向输入和反向输出电压保护。 在电池备份应用中、当输入被拉至接地时、输出可由备用电池保持、TPS7A45xx 的作用就像它有一个与其输出串联的二极管一样、并防止反向电流流动

    如果您确实有电流从负载侧流出、则 TPS7A45会阻止电流流入 LDO、电流将在 LDO 的输出侧产生电压上升。 为了防止在负载电路上出现过压、可以添加一个二极管、将从负载到 LDO 输入侧的过大电流放电。 执行此操作时、请确保 LDO 的输入侧有一条使电流放电的路径、并且不要让电压超过输入引脚的绝对最大值20V。  

    此致、  
    Jason Song