This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2575:查看电路

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891497/lm2575-review-circuit

器件型号:LM2575

尊敬的 TI 和所有人。

我在下面附上一个电路文件。

 -电流消耗

+18V:100mA

+5V:100mA

+3.3V:150mA

请查看该电路。  

此致、

全仁浩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inho、

    验证电路原理图条目的第一步是在 webench 中设计电路。

    从此处、您可以评估电路的性能并验证其是否满足您的特定要求。