请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2894 主题中讨论的其他器件: UCC2891
当从外部信号源关闭 SS/SD 端子上的信号时、我喜欢 konw UCC2828的操作(功能序列、时序、某些条件等)。
请通知我任何技术文档。
/条件
UCC2894 在关断信号输入之前正常运行。
关断信号为低电平,可保持 较长的时间(例如:1秒低 电平)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
除了数据表中描述的情况外、没有针对 SS/SD 引脚的特殊时序图。
连接在该引脚和 GND (引脚6)之间的电容器(CSS)可对电源转换器的软启动时间进行编程。 软启动电容器由精确的内部直流电流源充电、该电流源通过连接到引脚2的 RON 电阻器进行编程。 软启动电流定义为:
ISS = 0.43 * RTON = 0.43 (VREF/2)*(1/RON)
该直流电流为 CSS 充电、电压范围为0V 至大约5V
在 UCC2891系列控制器内部、软启动电容器电压被缓冲并与 FB 引脚(引脚9)上的控制电压进行或操作。
两个电压中的较低者通过 FB 引脚上所述的分压器操纵控制器的 PWM 引擎。
因此、SS 引脚上的有效控制范围类似于 FB 引脚的控制范围、大约介于1.25V 和4.5V 之间。
此致
John