This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z90-V150:BQ20Z90所需的 BQEVSW 软件的最新版本

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ29330, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900891/bq20z90-v150-required-latest-version-of-bqevsw-software-for-bq20z90

器件型号:BQ20Z90-V150
主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQ20Z90bq29330EV2400
尊敬的先生:
SUB:BQ20Z90所需的 BQEVSW 软件的最新版本
面临的问题:
我们正在使用 bq29330 AFE + BQ20Z90电量监测计作为 BMS、开发采用4S 配置的锂离子电池组。 使用 BQEVSW 软件0.9.59版本和 EV2400工具对 BMS 状态进行充分调查后、我们将面临以下问题。
1.未启用 BMS 充电和放电。
2. CIM -电芯不平衡(二级保护) PF 状态、我们正在尝试清除故障、但由于闪存数据而无法清除、在此版本的软件中为空(BQEVSW 0.9.59)。
为了清除 PF 故障、我们需要 BQEVSW 0.9.90版本软件。 或建议清除故障的程序。
所面临问题的屏幕截图:
 SBS 屏幕:
2. DataFlash 屏幕
3. 按下时读取所有选项卡
4. 软件版本  
此致
Amirtha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计处于密封状态(在 SBS 屏幕上设置了 FAS 和 SS 位)。 密封时不能访问数据闪存。 对于任何类型的编程或配置更改、监测计必须处于解封模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请求提供详细信息以解封监测计。

    谢谢你

    此致

    Amirtha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅技术参考手册的第2.7节