This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2575-05:TL2575电感器尺寸标注

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2574, LM2674, LM2675, LM22675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891073/tl2575-05-tl2575-inductor-dimensioning

器件型号:TL2575-05
主题中讨论的其他器件:LM2574LM2674LM2675LM22675

您好!

我正在考虑将 TL2575用于具有以下值的应用:

VIN = 24V

Vout = 5V

Iout = 375mA

从数据表(图14)上的图形中可以看出、电感器应为680uH。

您能否澄清一下我是否只需要考虑最大电流?

我提出这一要求是因为375mA 是峰值电流,但它正常工作时可能会更低,因此我希望确保它能够正常工作(例如,标称输出电流= 200mA 或更低)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您始终需要为您的最大输出电流选择电感器。

    实际上、最好为器件的额定电流进行选择;在本例中为1A。

    在该额定电流中可能很难找到这么大的电感器。

    您可能需要查看 LM2574。  额定电流较低、您可能会这样  

    能够使用更小的电感器。

    此外、我们还推出了使用更快开关频率并允许使用的新器件  

    更小的电感器。  这将节省空间和成本。

    您可以查看 LM2675或 LM2674系列。  LM22675系列的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此,在这种情况下,如果我不希望电流高于0.4A,680uH 的电感就足够了? 在使用较小的电流时、不会出现任何问题?  

    其他器件的价格似乎是 TL 的两倍。

    在热管理方面,我是否需要特别注意? 我正在考虑将散热过孔放置在封装的 GND 标签下方。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    680uH 适用于您的电流。

    在器件下方使用通孔连接顶部和底部接地是一个好主意。

    确保遵循数据表中的 PCB 布局指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此帖子