This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410闪烁

Guru**** 2521140 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900640/lm3410-flicker-with-lm3410

器件型号:LM3410

我们有一款使用 LM3410的产品已在市场上推出几年。  我们发现、当亮度达到最大值(PWM=100%)时、一些客户报告闪烁。

我认为这可能是由大驱动引起的电源纹波引起的、但无法通过添加额外的输入电容(从4.7uF 到22uF)或额外的输出电容来解决。  我们还尝试在 FB 引脚上添加电容、但没有结果。  接下来要查看的逻辑位置似乎与电感器值类似。 通过运行计算、可以看出最小电感值为6.5uH、我们使用的是15uH。  我们正在考虑将其增加到22uH。   

也许您可以建议一种可能有助于闪烁的方法。  较大的电感器会有帮助吗?  它对我们目前运行在85%(测量值)左右的效率是否有任何显著影响?

原理图附在下方。  我们最近添加了过流保护电路、尽管它不会影响任何方向的闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basso、

    您是否能够重现此问题?  驱动这种情况的电源是什么?  输入是否有可能下降?  在低输入电压下、电源需要能够超过1A。

    在全电流下、输出电压是什么样的?  是9V 电压吗?  这个问题是否总是存在?

    更改电感器可能不会改变此行为。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    是的、我们有时能够重现闪烁(即使在 FCC 测试期间也是如此)、但它似乎是一种不停地闪烁的现象。 有些装置是岩石固体、而另一些则更容易受到岩石固体的影响。 (它们是用拾放方式在1000s 中制造的、因此更有可能是一些轻微的组件变化。)

    我们使用5V 2A USB 电源或8000mAh 锂离子电池驱动此电路、具体取决于是否已插入。  在插入时、问题往往会发生得更多、但我们在这两个方面都看到了。

    输出电压在满电流下稳定为9V。 当 VSS 总线完全打开时、我们会看到大量的电源噪声(5V 电源上的噪声>1.5Vp-p)。  电源正在处理无压降的电流要求。 电池可以提供更好的平滑处理、因为它无论如何都是一个很大的电容器。

    我们已经尝试 了22 μ F 的 C4、而 C7/C8也已加倍、达到10 μ F。 (C7和 C8位于 PCB 的相反侧、用于降低微音设备。  我们基本上将10uF 除以一半、并使它们相互抵消。  这样做会对音频噪声产生很大帮助。)

    我在该论坛上阅读了另一篇文章、建议在 FB 电阻器上添加10nF 或100nF 电容器。  我们已经尝试了100nF (0.1uF)、但没有比这更小的东西了。

    不太确定下一步要去哪里。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basso、

    如您所知、除非您能够重现并查看正在进行的操作、否则很难弄清正在进行的操作。

    我不确定您尝试了什么、但您可以尝试减小电流感应电阻器以驱动更多电流、以查看是否更频繁地发生故障。  或者、如果温度升高等其他工作条件变得更频繁的话。

    对于输入端的噪声、它是噪声、电流纹波还是?  我不确定您是如何测量它的。  如果您使用的是示波器探头的接地端、请尝试查看接地连接(接地端的探头)、以查看它是否真实或在示波器环路中被拾取。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Irwin。  我同意、如果不可靠地复制、就很难进行隔离。

    我们的电路可能会进入 PWM 因 LM3410对 VSS 的影响而变化的状态、从而导致反馈环路。  换句话说、VSS 噪声会导致我们的微处理器将 PWM 调整到小于100%(完全打开)、从而导致 VSS 噪声。  (接地端正在测量死区平坦零、BTW、因此它不是示波器环路。)   

    我已经用示波器跟踪了我们的微处理器以大约66%的占空比向 LM3410发送的2kHz PWM、以及后续对 VSS 的影响。  黄色轨迹线表示 PWM 信号。 蓝色线迹为 VSS。  请注意、布线的刻度不同(VSS 显示为每分段1V、以更好地说明影响)。  VSS 的变化约为1Vp-p  在这种情况下、"噪声"实际上是振铃、电源电压从我所能给出的信息中下降。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basso、

    这是由从电源到 LED 驱动器输入的阻抗引起的。  如果在300mA 时输出为9V、则4.4V 输入条件下的平均导通时间输入电流高于600mA (在 LED 导通期间)。  它看起来下降了大约0.6V、这使得输入阻抗大约为1 Ω、这是高电平。

    为了使用电容保持这一点、需要1800uF 的电容来将 dvd 保持在0.1V 左右。  我会考虑降低该阻抗、因为随着输入电压下降、dv 将升高。  您可以尝试在输入端添加一个大型电解电容器、看看它是否会减少这种情况。  您必须保留用于高 频旁路的陶瓷电容器。

    电源是如何连接到 LED 驱动器的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧文:

    谢谢、这可能是我们需要关注的方面。  我们在电源和驱动器之间有一个电源 MOSFET、虽然它不应大幅增加阻抗、但它没有帮助。 我们电源的超长电源线可能是主要的影响因素。

    我们将了解我们是否可以将电池与驱动器永久内联、以便在壁式供电时用作大型(尽管不是拖车填充)电容器。   

    此时、我认为问题不在 LM3410的范围内。  感谢您与我一起浏览。  您可以随时提出问题、这是一个很好的帮助!

    此致、

    Basso。