This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:如果 VDD 连接到3.4V、它是否允许以3.6V 的电压运行 LP55231的 I/O 电压

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873708/lp55231-is-it-permissable-to-run-the-i-o-voltage-of-the-lp55231-at-3-6v-if-vdd-is-connected-to-3-4v

器件型号:LP55231

我们的 LP55231采用传统的3.3V 电源轨运行。 但是、为 LP55231提供 I2C 通信(并连接到 INT 和 EN)的微控制器必须由3.6VDC 电源轨供电。  (我知道-这很奇怪、但有一些有效的原因、我们目前无法控制。) 我们看的是总线转换器、但我想我会问是否首先需要它们。

我确实看到数据表中建议的最大 SCL/SDA 电压为 VDD、但似乎所有引脚都可以处理5VDC。 如果我们以这种方式运行器件、我们是否应该期望出现任何异常? 我的担心是、这些引脚可能连接了内部 ESD 结构(或其他结构)、通过以3.6VDC 的电压运行这些引脚、我们可能会正向偏置这些引脚。 这是合理的关注吗?

是否会将 LP55231的轨电压更改为3.4或3.5V、从而解决这些问题?

提前感谢您的帮助、
Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    不建议将逻辑引脚的电压设置为高于 VDD。 我们仅验证了数据表中的建议运行条件、以确保 IC 正常工作。 因此、我无法通过将 SCL/SDA 设置为高于 VDD 来判断是否存在任何潜在风险。 我想您还可以将 VDD 设置为3.6V 电源轨。